This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:待机期间的高电流

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1027805/cc2650moda-high-current-during-standby

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!

对于使用 CC2650MODA 器件的定制板、待机期间的电流消耗比预期(<100uA)高(600uA)。

该项目基于 CC2650 LaunchXL 的简单外设示例代码、使用 CCS 版本:9.2.0.00013进行开发。

我 使用 XDS110调试探针通过 EnergyTrace 工具(下载、不通过调试会话运行)测量电流消耗。

当运行简单外设时、我看到 BLE 广播事件之间的电流大约为600uA、而我预计所实现的定制板电流将小于100uA。
(我也已将电路板上的电流除以仅保留电源和 CC2650MODA、并看到类似的电流消耗)。

我还运行了 PinStandby 项目并看到大约150uA 的电流消耗。

我修改了简单外设 PIN_Init 配置表、以便每个 I/O (0至14)为 PIN_Unassigned。

我已经审查过类似的问题、这些问题与外部晶体的 LF OSCO 配置有关、当时没有、但我相信 CC2650MODA 包含相关晶体。

CC2650 LaunchXL 是该器件的正确示例板/代码吗?

对于待机电流为何如此高、您是否有其他建议(请理解可能有多种原因、但可以在需要时提供详细信息)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还附加了运行简单外设的 CC2650MODA 模块状态的配置文件:


    MCU_VD 似乎几乎始终处于活动状态-这是预期的、还是可以作为高待机电流原因的指示器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我不确定 CC2650器件上是否有 Energytrace、但我将进行检查。

    此外、您能否使用电流表测量 PinStandBy 示例电流?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能量跟踪似乎适用于 CC2650MODA、我已使用 DMM 对其进行了验证(由于它处于功能的低端、因此已尽可能对齐!)。

    通过 对上述示例和 I/O 配置进行进一步实验、可以发现我通过 JTAG 接口上的上拉/下拉电阻器(继承自另一个非低功耗设计)获得泄漏。
    如果我将同时也是 DIO 的 JTAG 引脚配置为 PIN_RELOADD、则待机电流会减小、如果我移除这些电阻器、待机电流会进一步降低(请参阅图像)-具体而言是 R13。


    (根据 Energy Trace、在仅具有 PSU + CC2650MODA 的已拆装定制板中、待机期间的电流约为6uA、而在完全组装的定制板中、电流约为90uA、这与预期类似)。

    这可能是我的问题所在-但我想知道这些 JTAG I/O (包括 TMS 和 TCK、它们不能通过 I/O 配置进行配置)的状态是否在待机期间定义、或者是否应该避免像这些电阻器那样的任何潜在泄漏路径?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用数据表中的直流特性表来计算上拉/下拉电阻器。

    另请参阅此主题以获取一般指导:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/799697/cc1310-jtag-halt-in-boot-flag

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/528388/jtag-pullup-puldown-requirement

    e2e.ti.com/.../cc2642r-jtag-i-f-design