This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540EMK-USB:如何将其用作 USB BLE 适配器

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541KEYFOB-RD, CC2540EMK-USB, CC2541, CC2540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1030487/cc2540emk-usb-how-to-use-this-as-usb-ble-adaptor

器件型号:CC2540EMK-USB
主题中讨论的其他器件:CC2541KEYFOB-RDCC2541CC-DEBUGGERCC2540

你(们)好

我的客户尝试通过 BLE 将 CC2540EMK-USB 与 CC2541KEYFOB-RD 进行通信、而 CC2540EMK-USB 连接到 PC、然后通过 CC2541的按键控制检测 PC。
CC2540EMK-USB 已预编程、只能由 Windows 任务管理器识别为 COM6、而不是 BLE 适配器。
客户觉得现成的监听器是预编程的、这使他们无法执行他们想要执行的操作、并想知道是否有办法将其配置为 USB BLE 适配器。
CC2540EMK-USB 是否具有实现客户计划的功能?

客户提出的另一个问题是、他想知道在哪里可以获取 BLE 适配器的十六进制文件和用于重新设置监听器的十六进制文件、以及指示如何使用该文件的页码。

感谢您的帮助!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我相信、SWRU270 和 SWRU271中提供了客户所需的一切。  他们需要下载 BLE-STACK-1-X 来访问 BTool 项目/映像、并使用 CC 调试器 和 闪存编程器对 CC2540EMK-USB 进行编程。  软件 包监听 器固件随软件包监听器下载一起提供。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的回答!

    是否有方法  可以将 CC2540EMK-USB 设置为 BLE 适配器、而无需使用 BLE-STACK-1-X 和 CC-调试器?

    正如客户提到十六进制文件时、我认为他们可能想要深入了解这一点、客户是否可能(从技术和法律角度)、我们是否可以为他们提供这种级别的支持?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BLE-STACK-1-X 包含预构建的十六进制映像、您可以将这些映像传递给客户、 但他们需要 CC 调试器或其他兼容的编程器件才能将固件加载到 CC2540。

    此致、
    Ryan