主题中讨论的其他器件:CC2541KEYFOB-RD、 CC2541、 CC-DEBUGGER、 CC2540
你(们)好
我的客户尝试通过 BLE 将 CC2540EMK-USB 与 CC2541KEYFOB-RD 进行通信、而 CC2540EMK-USB 连接到 PC、然后通过 CC2541的按键控制检测 PC。
CC2540EMK-USB 已预编程、只能由 Windows 任务管理器识别为 COM6、而不是 BLE 适配器。
客户觉得现成的监听器是预编程的、这使他们无法执行他们想要执行的操作、并想知道是否有办法将其配置为 USB BLE 适配器。
CC2540EMK-USB 是否具有实现客户计划的功能?
客户提出的另一个问题是、他想知道在哪里可以获取 BLE 适配器的十六进制文件和用于重新设置监听器的十六进制文件、以及指示如何使用该文件的页码。
感谢您的帮助!
此致
David