主题中讨论的其他器件:CC2652RB
尝试通过蓝牙发送连续数据样本。 驱动程序在内部隐式使用 µDMA。 是否有任何方法可以使用乒乓方法来流式传输数据?
在 数据表中找到大约 µDMA μ A 的值、它说
"μ μDMA 控制器的一些特性包括以下特性(这并不是一个详尽的列表):
•多达32个通道的高度灵活且可配置的通道操作
•传输模式:存储器到存储器、存储器到外设、外设到存储器和
外设到外设
•数据大小为8、16和32位
•乒乓模式、可实现连续的数据流"
但 在 μ µDMA 部分中、
"此驱动程序由其他驱动程序(例如 SPICC26XXDMA 驱动程序)隐式使用、因此用户不必从应用程序连接到此驱动程序。"
如何实现乒乓模式以实现数据的连续流式传输?