This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:如何使用 μ µDMA 来使用乒乓方法进行数据流?

Guru**** 2553200 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1030737/lp-cc2652rb-how-to-use-dma-to-do-data-stream-using-ping--pong-method

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件:CC2652RB

尝试通过蓝牙发送连续数据样本。  驱动程序在内部隐式使用 µDMA。 是否有任何方法可以使用乒乓方法来流式传输数据?

 在 数据表中找到大约 µDMA μ A 的值、它说

"μ μDMA 控制器的一些特性包括以下特性(这并不是一个详尽的列表):
•多达32个通道的高度灵活且可配置的通道操作
•传输模式:存储器到存储器、存储器到外设、外设到存储器和
外设到外设
•数据大小为8、16和32位
•乒乓模式、可实现连续的数据流"

但 在 μ µDMA  部分中、

"此驱动程序由其他驱动程序(例如 SPICC26XXDMA 驱动程序)隐式使用、因此用户不必从应用程序连接到此驱动程序。"

如何实现乒乓模式以实现数据的连续流式传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UDMA 不能用于通过蓝牙传输数据。 这样做的原因是更新 GATT 属性、或者广播数据不仅需要写入一些存储器、还需要使 BLEStack "意识到"这些更改。

    话虽如此、我认为蓝牙 LE 连接所需的吞吐量可能不需要使用 DMA 操作。

    如果您对通过蓝牙进行流式传输感兴趣、您可能需要查看我们 的 simple_serial_socket 和 throughput 演示示示例。 这些示例专为 CC2642R1器件(非 CC2652RB)编写、但可轻松移植到 CC2652RB。

    此致、