This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:CC2652R7

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1024668/cc2652r7-cc2652r7

器件型号:CC2652R7

你(们)好

CC2652R7的高驱动和模拟引脚的拉电流和灌电流容量是多少?

2.我们是否可以考虑将上述引脚用作 VCC 或为其他外设供电?

3.如果有任何准则要求将微控制器的 GPIO 引脚视为外设的电源(如果有)、请与我们分享。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenejith、您好!

    CC26xx 上的灌电流/拉电流能力相当对称、这意味着最大输入电流与最大输出电流相似。 这两个电流均约为8mA。

    2.是的

    请记住您尝试获取的外设的电源要求、并确保其处于器件可支持的范围内。  

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alexis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis

    高驱动意味着 CC26xx 中的8mA?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenejith、您好!

    是的、只有高驱动 GPIO 才能达到8mA。 这可以在 数据表的"8.13.6.1 GPIO 直流特性"部分中看到

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alexis