Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652R7 你(们)好
CC2652R7的高驱动和模拟引脚的拉电流和灌电流容量是多少?
2.我们是否可以考虑将上述引脚用作 VCC 或为其他外设供电?
3.如果有任何准则要求将微控制器的 GPIO 引脚视为外设的电源(如果有)、请与我们分享。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Sreenejith、您好!
是的、只有高驱动 GPIO 才能达到8mA。 这可以在 数据表的"8.13.6.1 GPIO 直流特性"部分中看到
谢谢、
Alexis