Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、
大家好、
我的客户希望在 Host_Test 项目上启用射频共存。 但是、CC2642仅在检查 SysConfig 文件上的"RF 共存性"后无法与 BTool (器件重置超时)配合使用。 请帮助澄清。 谢谢你。
器件型号:CC2642R
SDK: simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52
项目:Host_Test

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户希望在 Host_Test 项目上启用射频共存。 但是、CC2642仅在检查 SysConfig 文件上的"RF 共存性"后无法与 BTool (器件重置超时)配合使用。 请帮助澄清。 谢谢你。
器件型号:CC2642R
SDK: simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52
项目:Host_Test

您好、Jerry、
您还需要向我们提供有关其 Coex 性质的更多详细信息。 从您共享的屏幕截图中、当 BTool 软件发送请求时、CC 器件看起来没有响应。 这可能是因为 host_test 的共存配置不允许它。 我已附加一个启用 host_test 并正常工作的项目、我已修改的唯一内容是 SysConfig 和 build_config.opt 文件。 您可以随意将其用作参考。

e2e.ti.com/.../ble_5F00_host_5F00_test_5F00_coex_5F00_5.20.zip
最棒的
不需要
您好、Nathan、
我使用 CCS10.4打开您的项目。 但存在许多构建错误。
我的步骤:
使用 CCS10.4打开一个新的工作区。
2.将 ble_host_test_coex_5.20.zip 解压缩到上述工作区的文件夹中。
3. 在 CCS 上,File -> Open Projects from File System。 目录选择上面 的 ble5_host_test_cc26x2r1lp_app 文件夹。
4.在 CCS 上、构建以上项目。 然后、会出现许多错误、如附件。
您好、Nathan、
添加堆栈库后、我可以构建您的项目。 但是、我发现对于您的代码(ble_host_test_COEX_5.20.zip)、您不会启用"RF 共存"。
此外、build_config.opt 是一个链接器文件。 如果我只 在 build_config.opt (在我的 SDK 中)中添加"-Duse_COEX" 即可在 SysConfig 文件中启用"RF 共存" 、则会出现如下链接器错误。
未定义 第一个参考
符号 文件中
------ --------
共存配置
CoexConfigBle