This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:启用射频共存后、HOST_Test 无法与 BTool 配合使用

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1040236/cc2642r-host_test-cannot-work-with-btool-after-enable-rf-coexistence

器件型号:CC2642R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

我的客户希望在 Host_Test 项目上启用射频共存。 但是、CC2642仅在检查 SysConfig 文件上的"RF 共存性"后无法与 BTool (器件重置超时)配合使用。 请帮助澄清。 谢谢你。

器件型号:CC2642R

SDK: simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52

项目:Host_Test

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我已将其分配给一位专家进行评论。 您可能还需要在 build_config.opt 文件中添加"-Duse_COEX"预定义符号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您还需要向我们提供有关其 Coex 性质的更多详细信息。 从您共享的屏幕截图中、当 BTool 软件发送请求时、CC 器件看起来没有响应。 这可能是因为 host_test 的共存配置不允许它。 我已附加一个启用 host_test 并正常工作的项目、我已修改的唯一内容是 SysConfig 和 build_config.opt 文件。 您可以随意将其用作参考。

    e2e.ti.com/.../ble_5F00_host_5F00_test_5F00_coex_5F00_5.20.zip

    最棒的
    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    对于代码"Ble_host_test_COEX_5.20.zip"、您不会启用"RF 共存"。 此外、 build_config.opt 是 SDK 的链接器。 我看不到您修改的内容。 您是否仅 在 build_config.opt 中添加"-Duse_共存" ?  

    请尝试启用  "RF 共存"、然后您可以看到我们的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    我使用 CCS10.4打开您的项目。 但存在许多构建错误。  

    我的步骤:

    使用 CCS10.4打开一个新的工作区。  

    2.将  ble_host_test_coex_5.20.zip 解压缩到上述工作区的文件夹中。

    3. 在 CCS 上,File -> Open Projects from File System。  目录选择上面 的 ble5_host_test_cc26x2r1lp_app 文件夹。

    4.在 CCS 上、构建以上项目。 然后、会出现许多错误、如附件。

    e2e.ti.com/.../build_5F00_error.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您能否清理项目、构建堆栈库、构建项目、然后刷写项目并查看其是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    添加堆栈库后、我可以构建您的项目。 但是、我发现对于您的代码(ble_host_test_COEX_5.20.zip)、您不会启用"RF 共存"。

    此外、build_config.opt 是一个链接器文件。 如果我只 在 build_config.opt (在我的 SDK 中)中添加"-Duse_COEX" 即可在 SysConfig 文件中启用"RF 共存" 、则会出现如下链接器错误。

    未定义     第一个参考
    符号       文件中
    ------        --------
    共存配置    
    CoexConfigBle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我现在看到问题了。

    当您启用共存时、您是通过1线请求启用还是授予启用它?  

    该错误告诉我 BTool 发送数据时器件没有响应。 我建议查看启用或不启用共存时更改哪些文件。  我也会在我的最后回顾一下这一点、然后返回给您

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经检查了我们的内部报告、并验证了共存性与 4.20 SDK 的 host_test 一起工作。 我将首先返回到该 SDK、看看它是否起作用、我将在内部采取措施以修复5.20。

    最棒的

    不需要