主题中讨论的其他器件:TIBLUETOOTHSTACK-SDK、 MSP-EXP430F5529、 AES-128
我目前正在研究一款我们希望使用 CCS2564MODA 双模蓝牙模块的器件的可行性、但我对它在资源和网络安全方面对我的应用有多大的适用性有一些疑问。
现在、我们已经选择 MSP40FR5994作为我们的系统将具有的微控制器、我想知道 CCS2564MODA 的软件开发部分中提供的蓝牙协议栈是否可以在该微控制器中正常运行。 我在 TIBLUETOOTHSTACK-SDK 站点的表中看到、对于闪存至少为128KB、RAM 至少为8KB 的任何 MSP430 MCU、它都是合适的、因此应该可以。 但是、由于微控制器不会仅用于蓝牙通信、因此我对此有疑问。 您认为对于堆栈和 API、此蓝牙模块需要微控制器的资源是否足以处理其他一些外设和 TWI、同时仍具有良好的数据传输速率?
说到网络安全、我看到数据表仅指定蓝牙 BR 和 EDR 的加密、而不指定 BLE 的加密。 由于我们打算将此模块用于 BLE、我想知道它是否具有任何类型的加密。
设备应用程序将每隔几天将大约30KB 的数据从 SD 卡传输到智能手机一次。 我们正在尝试避免使用 SoC BLE 器件、因为它会使某些认证变得更复杂、但我们愿意将它们作为我们的最后一个资源。
如果您有任何文档可以提供有关这些方面的更多信息或任何建议、我将非常感谢您。 如果您需要更多信息来解决我的疑问、请告诉我。