This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:适用于带 Bluetopia Stack 的 MSP40FR5994主机控制器的 CCS2564MODA 蓝牙模块

Guru**** 1172780 points
Other Parts Discussed in Thread: TIBLUETOOTHSTACK-SDK, AES-128
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1039167/cc2564moda-suitability-of-a-ccs2564moda-bluetooth-module-with-a-msp40fr5994-host-controller-with-bluetopia-stack

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:TIBLUETOOTHSTACK-SDKMSP-EXP430F5529AES-128

我目前正在研究一款我们希望使用 CCS2564MODA 双模蓝牙模块的器件的可行性、但我对它在资源和网络安全方面对我的应用有多大的适用性有一些疑问。

现在、我们已经选择 MSP40FR5994作为我们的系统将具有的微控制器、我想知道 CCS2564MODA 的软件开发部分中提供的蓝牙协议栈是否可以在该微控制器中正常运行。 我在 TIBLUETOOTHSTACK-SDK 站点的表中看到、对于闪存至少为128KB、RAM 至少为8KB 的任何 MSP430 MCU、它都是合适的、因此应该可以。 但是、由于微控制器不会仅用于蓝牙通信、因此我对此有疑问。 您认为对于堆栈和 API、此蓝牙模块需要微控制器的资源是否足以处理其他一些外设和 TWI、同时仍具有良好的数据传输速率?


说到网络安全、我看到数据表仅指定蓝牙 BR 和 EDR 的加密、而不指定 BLE 的加密。 由于我们打算将此模块用于 BLE、我想知道它是否具有任何类型的加密。


设备应用程序将每隔几天将大约30KB 的数据从 SD 卡传输到智能手机一次。 我们正在尝试避免使用 SoC BLE 器件、因为它会使某些认证变得更复杂、但我们愿意将它们作为我们的最后一个资源。


如果您有任何文档可以提供有关这些方面的更多信息或任何建议、我将非常感谢您。 如果您需要更多信息来解决我的疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diana、

    通常、我们建议只  使用 SDK 运行 MSP-EXP430F5529和 MSP-EXP430F5438、因为其他 MSP 微控制器仍需要在 UART 和 HAL 中进行移植。  

    我加载了 SPPDemo、作为蓝牙堆栈在闪存和 RAM 中需要多少存储器的示例:

      

    我不知道任何 BLE 加密、我必须为您仔细检查。 我可以在下周初跟进。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diana、

    我想更详细地介绍一下我们的 BT 堆栈用于 MSP4305438上 SPPDemo 的闪存和 RAM 容量(我没有 MSP4305994要测试):

    闪存:117KB/256KB

    RAM:6.456/8kB  

    您将剩下~139KB 的闪存和仅1.5KB 的 RAM。 这些测量是使用我们的 CCS 编译器进行的。 使用 gcc、您可能会获得更好的结果。

    对于 BLE 加密、我们能够查询 BLE 加密模式并在配对过程中设置密钥。 您是否正在寻找特定的 BLE 加密特性或功能?

    谢谢、
    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    非常感谢您的回答。  密钥输入对我们现在的范围来说已经足够好了,但我想知道是否支持 AES-128,这将更好。

    此致、

    Diana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diana、

    好的。 您需要对蓝牙通信的哪一部分进行 AES-128加密? 您是否需要在特定层进行加密?

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    链路层需要它。

    此致、

    Diana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diana、

    我不确定我们是否在链路层中提供 AES-128加密。 但是、我们的 MSP430 BT 堆栈已通过蓝牙4.0认证。 我明天会为您做更多的研究。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑蓝牙 SIG 是否要求这样做、我们可能不支持额外加密。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jacob、您非常乐于助人!