This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:QDID 确认

Guru**** 2943050 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1039149/cc2540-qdid-confirmation

器件型号:CC2540
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

大家好、

客户想要了解 CC2540模块的 QDID (附图)。

检索"CC2540 "中注册的信息后、将出现多个问题。

www.ti.com/.../swra601g.pdf

由于使用的是旧模块(蓝牙4.0)、它似乎是2012年左右的模块。

我不知道哪一个。  

您能澄清这个问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我建议利用该文档(https://www.ti.com/ble-qualification)、尤其是表2-2。 名为"CC254x 的 QDID "。

    如果您需要更多指导、请告知我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    谢谢。

    我知道这份报告、但请您提供更多详细信息。

    我是否需要确认模块使用情况?

    然后选择 相应的"设计模型编号"并找到正确的 QDID。

    核心规范特性'V4.0'意味着此 QDID 也适用于 BT 4.0? 对吧?

    我是 BT 产品的中间人、我向客户提供了该表、  

    但他也不知道应该选择哪个数字。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    一般而言、我们建议客户在需要蓝牙资格认证过程帮助时与其蓝牙资格认证顾问(BQC)进行沟通。

    我不确定我是否会向您提供比应用手册中提供的更准确的指导:

    "CC254x 系列与 BLE-Stack 一起、具有合格的子系统、可在列出产品时参考。 控制器子系统包括在 TI 评估板上执行的射频 PHY 测试。 由于此射频 PHY 测试并不代表您的特定硬件、因此测试机构可能会请求对您的产品进行 PHY 测试、以确保其满足要求

    按照以下步骤创建产品列表:
    1.导航至蓝牙 SIG 认证页面[9]-选择"Path 2:Qualification Process with No Required Testing"(路径2:无需测试的认证流程)。
    2.参考第2.2.1节中的 TI 控制器和主机 QDID。
    3.当您实际执行此操作时,其余步骤是显而易见的。 它基本上只是一系列单选按钮可供点击。"

    对于蓝牙版本、请注意两个 QDID 兼容蓝牙5.0。 支持的功能是蓝牙4.0版的功能-有关支持的功能的详细信息、请参阅 QDID 页面。

    如果您有更多问题、请告诉我、

    此致、