Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK
大家好、
客户想要了解 CC2540模块的 QDID (附图)。
检索"CC2540 "中注册的信息后、将出现多个问题。
由于使用的是旧模块(蓝牙4.0)、它似乎是2012年左右的模块。
我不知道哪一个。
您能澄清这个问题吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Frank、
我建议利用该文档(https://www.ti.com/ble-qualification)、尤其是表2-2。 名为"CC254x 的 QDID "。
如果您需要更多指导、请告知我们。
此致、
您好、Frank、
一般而言、我们建议客户在需要蓝牙资格认证过程帮助时与其蓝牙资格认证顾问(BQC)进行沟通。
我不确定我是否会向您提供比应用手册中提供的更准确的指导:
"CC254x 系列与 BLE-Stack 一起、具有合格的子系统、可在列出产品时参考。 控制器子系统包括在 TI 评估板上执行的射频 PHY 测试。 由于此射频 PHY 测试并不代表您的特定硬件、因此测试机构可能会请求对您的产品进行 PHY 测试、以确保其满足要求
按照以下步骤创建产品列表:
1.导航至蓝牙 SIG 认证页面[9]-选择"Path 2:Qualification Process with No Required Testing"(路径2:无需测试的认证流程)。
2.参考第2.2.1节中的 TI 控制器和主机 QDID。
3.当您实际执行此操作时,其余步骤是显而易见的。 它基本上只是一系列单选按钮可供点击。"
对于蓝牙版本、请注意两个 QDID 兼容蓝牙5.0。 支持的功能是蓝牙4.0版的功能-有关支持的功能的详细信息、请参阅 QDID 页面。
如果您有更多问题、请告诉我、
此致、