请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652RB 您好 TI:
我将 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54的 SDK 与器件 cc2652rb 结合使用。
当我在 事件 GAP_DEVICE_INIT_DONE_EVENT 中启用 BLE 时、器件会显示在我的手机中并可进行连接。(GAP_EVT_ADV_START_AFTER_ENABLE、GAP_EVT_ADV_END_AFTER_DISABLE、GAP_LINK_established 事件的正常输入)。
但是、当我通过 Util_constructClock () API 启用 BLE 延迟1时、器件也会显示在我的手机中、但无法连接(正常输入 GAP_EVT_ADV_START_AFTER_ENABLE、但未输入 GAP_EVT_ADV_END_AFTER_DISABLE)