This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:BLE 广告 CAN#39;t CONNECT

Guru**** 2563420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1036586/cc2652rb-ble-advert-can-t-connect

器件型号:CC2652RB

您好 TI:

我将 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54的 SDK 与器件 cc2652rb 结合使用。

当我在 事件  GAP_DEVICE_INIT_DONE_EVENT 中启用 BLE 时、器件会显示在我的手机中并可进行连接。(GAP_EVT_ADV_START_AFTER_ENABLE、GAP_EVT_ADV_END_AFTER_DISABLE、GAP_LINK_established 事件的正常输入)。

但是、当我通过 Util_constructClock () API 启用 BLE 延迟1时、器件也会显示在我的手机中、但无法连接(正常输入 GAP_EVT_ADV_START_AFTER_ENABLE、但未输入 GAP_EVT_ADV_END_AFTER_DISABLE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我指派了一名专家发表意见。

    同时、您能否提供一些代码片段来显示您所做的修改?

    此致、