This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XQFNEM:CC256X 设计问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200AUDBOOST, CC2564CMSP432BTBLESW, CC2564C, CC2564CSTBTBLESW, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/979197/cc256xqfnem-cc256x-design-questions

器件型号:CC256XQFNEM
主题中讨论的其他器件:CC3200AUDBOOSTCC2564CMSP432BTBLESWCC2564CCC2564CSTBTBLESWCC3200

你(们)好

我们希望使用 CC256x 模块来设计我们的项目。 请参阅以下方框图。

关于方框图、我们有三个数据流:

麦克风-> cc3200audboost -> MCU -> CC256X ->蓝牙耳塞

2.麦克风-> cc3200audboost -> MCU -> cc3200audboost ->耳机输出

3.麦克风-> cc3200audboost -> MCU ->存储

以下问题需要您的帮助:

关于数据输入、我们只需 将麦克风数据(8K 采样率)传输到蓝牙耳机/耳塞。 哪些蓝牙配置文件适用于我们的产品?

2.如果只需要 HFP 配置文件,哪种模式是正确的(HFP_AG/HFP_HF)?

HFP 配置文件是否支持8K 采样率?

CC2564C EMM 支持 BLE 5.1,但关于"CC2564CMSP432BTBLESW"和"CC2564CSTBTBLESW" SDK,它说它支持蓝牙4.1/4.2。

如果我们选择 MSP432作为 MCU、因为它没有 I2S 接口、cc3200audboost 将与 CC256X 连接。 MSP432希望将麦克风数据存储到存储器中。 是否可以 通过 HCI/UART 接口从 cc256x 获取麦克风数据?

6.我们可以使用 CC26x2作为 MCU 吗?

谢谢。

BR

Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、2)看起来像、您需要 HFP-AG

    3)是的

    4) 4)控制器支持 BT5.1内核规范。 目前正在发布反映 BT5.1支持的新 SDK。

    5) 5)否 不可能/建议在 HCI/UART 线路上从 CC2564C 获取 PCM 数据。 您可以将 cc3200音频升压 PCM 线路直接连接到 cc2564c。

    6) 6)否 不支持将其用作主机 MCU。 您可以尝试使用 STM32F4 micro。 请查看用于 STM32F4的 CC2564C SDK。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您的回复、我们参考以下方框图、 我们似乎需要"HFP 1.6架构"。

    关于 HFP-AG 配置文件、我们可以在 SDK 中找到 HFPAGDemo 示例。

    您是否知道此示例是辅助 HFP 还是非辅助 HFP?

    
    

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的是辅助模式、是推荐的模式。 不建议使用左图、应该对其进行更正。 我将与文档团队核实并返回...

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    关于我们的要求、我们还需要将麦克风数据记录到闪存中。 因此、我认为我们需要非辅助模式。 对吧?

    我们在 SDK 中找到了 HFPAGDemo 示例。 您是否知道此示例是辅助 HFP 还是非辅助 HFP?

    谢谢。

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 SCO 数据使用 HCI/UART 并不可靠、因此建议使用辅助模式。 如果您想记录麦克风数据、其他选择是使用支持 MCU 的 PCM/I2S 并连接到 MCU 和 CC2564C? 我的意思是在 PCM 总线上连接所有3个器件 MIC、MCU 和 CC2564C。 MCU 或 CC2564C 可作为总线主控器件并提供位时钟、MIC 可输出 MCU 和 CC2564C 均接收的数据。 或者、如果 MCU 有两个 I2S 端口、则可以通过端口连接到 MIC、或通过其他端口连接到 CC2564C。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我们查看了"STM3240G-EVAL 评估板"用户手册、它使用了模拟麦克风(连接到 STM32的 ADC)。

    音频输入未连接 到 CC2564C、 因此它似乎只能使用非辅助 HFP、对吧?

    谢谢。

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    让我回顾一下 PCM 路径和您的要求、然后回到第二天。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 PCM 似乎通过 STM32F4路由。 它是 PCM 总线的主器件。 但 CC2546C 仍在 PCM 接口上发送语音、而不发送 HCI 语音。