This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:无法运行 BLE - OAD 应用程序(simple_peripheral_oad_onchip)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/978924/launchxl-cc26x2r1-couldn-t-able-to-run-the-ble---oad-apps-simple_peripheral_oad_onchip

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件:CC2652RUNIFLASH

大家好、我们正在尝试使用 CC2652R Launchpad 在目标硬件 BLE 芯片上刷写 simple_peripheral_oad_onchip。
我们无法直接加载/运行 OAD 二进制文件、无法在调试端口上看到打印内容。


在我们尝试从调试模式(从 CCS)执行后、我们看到日志打印即将开始、我们可以在扫描时在手机上看到 BLE 器件应用名称。
OAD 应用程序(simple_peripheral_oad_onchip)是否正在等待一些需要触发的事件? 什么是行为或如何测试 OAD 应用程序?

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的描述、我不确定您是否采用了在器件上刷写 OAD 示例的正确方法。 简而言之、对于 OAD 示例、不应使用 CCS、而应使用 Uniflash 或闪存编程器。

    请查看 我们的用户指南SimpleLink Academy 模块

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、该线程将被锁定。
    如果您的问题已解决、请相应地标记该主题。

    此致、