请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1 主题中讨论的其他器件:CC2652R、 UNIFLASH
大家好、我们正在尝试使用 CC2652R Launchpad 在目标硬件 BLE 芯片上刷写 simple_peripheral_oad_onchip。
我们无法直接加载/运行 OAD 二进制文件、无法在调试端口上看到打印内容。
在我们尝试从调试模式(从 CCS)执行后、我们看到日志打印即将开始、我们可以在扫描时在手机上看到 BLE 器件应用名称。
OAD 应用程序(simple_peripheral_oad_onchip)是否正在等待一些需要触发的事件? 什么是行为或如何测试 OAD 应用程序?
请提供建议。