This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:AoA

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/980172/cc2642r-aoa

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

用于 CC2642R  SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK_4.40.04.04的最新 BLE SDK 支持 无连接 AoA 和周期性广播。由于我们的当前产品不使用 BLE 堆栈、而是使用低级射频驱动程序来实现 BLE 扫描和广播。我要问的问题是:我是否可以使用低级射频驱动程序来实现 AoA 广播 CRC 背后的 CTE 信息? 就像下图一样:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到您附加的图片-请使用插入媒体功能。 请再附上一次吗? 谢谢!

    最终、您可以使用低级射频驱动程序来实现我们的堆栈支持的所有 BLE 功能-这正是我们所做的工作。 但是、我认为这不是最好的方法。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       图片就像这张:

       由于我们当前的产品没有使用 STACK,以便与这些当前产品,兼容、因此我们必须使用低级射频驱动程序来传输 AoA 广播。因此、是否有任何示例代码演示了如何执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是使用 AoA 的常用方法、因此目前我们没有任何可用的示例。 请给我一些时间、看看我能找到什么来帮助您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       我看到 CMD_BLE5_RADIO_SETUP 命令有一个寄存器可以配置 CTE、如下图所示:

       但我找不到相关的寄存器说明来指导我如何配置它。

       您能帮我找到一些相关信息吗?

       谢谢。

       此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您不会通过只修改您提到的那段代码来管理您想要的内容。

    到目前为止、我们尚未分享与您尝试实现的目标相关的信息。

    我需要在内部进行协调、以便查看我们想要在公共论坛上共享哪些信息。

    请多多包涵、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       好的、我正在等待您的消息。

       此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仅为符合蓝牙 LE 并使用我们的 BLE 堆栈的 AoA 的实现提供支持。

    这意味着我不会共享比我已经共享的代码和文档更多的代码和文档。 为了在不使用 BLE 堆栈的情况下启用 AoA、您将需要特定的无线电补丁、而不仅仅是覆盖表。 您必须查看《技术参考手册》并找到相应的补丁/覆盖表。

    此致、