This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:无法下载 SDK 并安装 CCS 10.2

Guru**** 2554800 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/976675/cc2652rb-not-able-to-download-and-install-sdk-with-ccs-10-2

器件型号:CC2652RB
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我下载了 CCS 10.2.0、并尝试下载 SimpleLink CC13x2 26x2 SDK 版本4.40.04.04。

下载、提取文件并删除元数据后、我会遇到错误/失败。

是否有人知道如何解决此错误?

此致

-Ole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以从下载 SDK 4.40  并离线安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,黄晨

    感谢你的帮助。 我安装了它并通过 Windows->Preferences->CodeComposerStudio-> Products 将其添加到 CCS。

    但 Resource Explorer 仍需要下载 SDK、XDC 工具、SysConfig、Arm GNU 工具链和 SimpleLink Academy 才能导入示例项目。

    此致

    -奥尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、

    我们正在调查此问题。 一旦我收到任何更新、我会将其传递给您。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、

    我们在托管软件包的服务器上遇到了一些问题。 问题已经解决。 可以再试一次吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    谢谢你。 我刚刚测试了它、它再次运行。

    此致