This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:多从器件和主器件拓扑

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/975798/cc2541-multiple-slave-and-master-topology

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2642R

你(们)好

我们有2个产品、例如、一个是速度传感器、另一个是温度传感器、这两个产品都嵌入了市场上可用的 BLE 模块(IC cc2541)并设置为从角色、 我们的客户可以通过智能手机独立实时查看数据,但我们希望使用单个智能手机实时查看和设置两个器件参数,TI 解决方案是否能够处理这些数据?  

此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    您是否在询问多外设、单个中央拓扑? 如果是这样、可以让两个微控制器充当外设、而移动应用程序充当具有多个外设和单个中央拓扑的单个中央。 但是、在这种用例中、似乎中央设备必须处理多个连接。 根据中央设备是 Android 设备还是 iOS 设备、我将参考 iOS/Android 文档、了解如何开发移动应用以实现多个外设连接。

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、根据您的方框图、我在这类应用上没有发现任何问题。 顺便说一下、我建议您使用 CC2642R 而不是 CC2541、因为 CC2642R 是更新的芯片、功能更强大/资源更丰富。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,我将首先查看2642数据表:)

    老虎