This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:使用 CC2640R2F 实现完全外部同步的 ADXL355加速计

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/989454/cc2640r2f-adxl355-accelerometer-with-full-external-synchronization-by-using-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F

大家好、

 

我正在尝试在 使用  CC2640R2F 构建的无线传感器网络中实现传感器同步、以实现精确的数据采集。

ADXL355数字加速计(如下所示)通过在 INT2引脚(引脚13)上施加1.024MHz 的外部时钟(通过 EXT_CLK 位启用)和在 DRDY 引脚(引脚14)上施加外部同步信号 SYNC 来提供完全外部同步。 SYNC μs 的脉冲宽度必须至少为3.91 μ s、这表示外部时钟的四个周期

(4÷1.024MHz =~3.91 μs)。

 

我使用(Digilent) Analog Discovery 2提供外部时钟1.024MHz 和同步信号256KHz (1.024MHz/4)。

当我尝试这样做时、我无法从传感器获得任何响应、但它在内部时钟方面工作良好。

有人能帮我解决这个问题吗?

1) 1)复位传感器向 0x2F 寄存器写入0x52

2) 2)停止向  0x2D 寄存器写入0x01

3) 3)外部 SYNC 向  0x2B 寄存器写入0x05

4) 4)范围 写入 0x41到 0x2C 寄存器

5) 5)读取器件 ID  

6) 6)开始 测量 、将 0x00写入 0x2D 寄存器

7) 7)读取 FIFO 数据  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    完全外部同步的用途是什么? 对于加速计、有指示传感器数据已准备好读取的信号、例如中断引脚和 DRDY。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在同一 SPI 总线上连接5个传感器、我想对这些传感器使用外部同步、因为在我的项目(结构运行状况监控)中、同时获取这些传感器的数据非常重要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2640R2F 需要哪些支持、或者这是 ADXL335的问题?  您能否提供任何逻辑分析仪屏幕截图或 IDE 调试调查结果来进一步详细说明问题?

    此致、
    Ryan