Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F
大家好、
我正在尝试在 使用 CC2640R2F 构建的无线传感器网络中实现传感器同步、以实现精确的数据采集。
ADXL355数字加速计(如下所示)通过在 INT2引脚(引脚13)上施加1.024MHz 的外部时钟(通过 EXT_CLK 位启用)和在 DRDY 引脚(引脚14)上施加外部同步信号 SYNC 来提供完全外部同步。 SYNC μs 的脉冲宽度必须至少为3.91 μ s、这表示外部时钟的四个周期
(4÷1.024MHz =~3.91 μs)。
我使用(Digilent) Analog Discovery 2提供外部时钟1.024MHz 和同步信号256KHz (1.024MHz/4)。
当我尝试这样做时、我无法从传感器获得任何响应、但它在内部时钟方面工作良好。
有人能帮我解决这个问题吗?

1) 1)复位传感器向 0x2F 寄存器写入0x52
2) 2)停止向 0x2D 寄存器写入0x01
3) 3)外部 SYNC 向 0x2B 寄存器写入0x05
4) 4)范围 写入 0x41到 0x2C 寄存器
5) 5)读取器件 ID
6) 6)开始 测量 、将 0x00写入 0x2D 寄存器
7) 7)读取 FIFO 数据