This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:CC2640R2L

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/988884/cc2640r2l-cc2640r2l

器件型号:CC2640R2L

*1. 当从设备发出通知时、会发送多个 BLE 数据包、发送时底层尚未完成事件通知应用层

*2. 作为主机发送数据时、第一个数据包始终无法发送、写入字符值

*3. 在发送和接收数据之前、我们始终等待 param 更新完成、但这段等待时间太长、我们是否可以跳过它?

*4. 当前项目优化、协议栈代码量大、请尝试优化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我们提供更多信息并澄清您的疑问? 您能否向我们提供您使用的 SDK 版本以及您的应用所基于的示例项目(如果有)(simple_peripheral、simple_central 等)? 我们将能够更好地帮助处理这些信息。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MUtil_Role SDK  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于您的第4个问题、您可以使用 此 E2E 主题 以及 BLE 堆栈用户指南中的优化低功耗蓝牙闪存和 RAM 存储器使用部分 来降低闪存消耗。 但是、我需要更多信息来帮助您处理其他问题。 您是否对 multi_role 进行了任何修改? 您使用的是 SDK 的哪个特定版本? 您是否使用了我们最新的 SDK (4.40)? 您能否通过查询1-3提供更多详细信息?

    此致、

    1月