请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2L *1. 当从设备发出通知时、会发送多个 BLE 数据包、发送时底层尚未完成事件通知应用层
*2. 作为主机发送数据时、第一个数据包始终无法发送、写入字符值
*3. 在发送和接收数据之前、我们始终等待 param 更新完成、但这段等待时间太长、我们是否可以跳过它?
*4. 当前项目优化、协议栈代码量大、请尝试优化
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
*1. 当从设备发出通知时、会发送多个 BLE 数据包、发送时底层尚未完成事件通知应用层
*2. 作为主机发送数据时、第一个数据包始终无法发送、写入字符值
*3. 在发送和接收数据之前、我们始终等待 param 更新完成、但这段等待时间太长、我们是否可以跳过它?
*4. 当前项目优化、协议栈代码量大、请尝试优化
您好!
关于您的第4个问题、您可以使用 此 E2E 主题 以及 BLE 堆栈用户指南中的优化低功耗蓝牙闪存和 RAM 存储器使用部分 来降低闪存消耗。 但是、我需要更多信息来帮助您处理其他问题。 您是否对 multi_role 进行了任何修改? 您使用的是 SDK 的哪个特定版本? 您是否使用了我们最新的 SDK (4.40)? 您能否通过查询1-3提供更多详细信息?
此致、
1月