Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC256XCQFN-EM, CC2564
主题中讨论的其他器件: CC256XCQFN-EM、 CC2564
您好!
我们 现在正在处理基于 CC2564C 的模块的 FCC 认证测试、并在 1GHz 以上的辐射发射测试中发现了一个问题。
我们观察到二次谐波频率(4808MHz)下的杂散发射功率、 其中 QP 功率约为65dBuV/m、 AV 功率约为62dBuV/m、AV 功率超过54dBuV/m 的限值 DUT 的工作频率为2402MHz、DH5数据包类型、339数据长度(占空比约为75%)。
我们还进行了传导测试、以在相同设置下获得4804MHz 的传导功率、并与器件型号为 CC256xCQFN-EM 的 TI EVM 进行了比较、结果如下。
我们的模块:-53dBm @ 4804MHz
CC256xCQFN-EM:-49dBm @ 4804MHz
因此、我们研究了 CC256xQFN-EM 的 FCC 测试报告、以了解数据的外观、我们在下面看到了 TI 使用-20dB 占空比校正因数、即10%占空比的数据。 
我在这里附上了测试报告。
e2e.ti.com/.../CC256x-QFN-EM-FCC-Test-Report.pdf
问题是、我可以使用此占空比吗? 10%似乎有点小。 如果我使用10%的占空比、它将通过测试、但测试机构告诉我、对于 DH5、它应该大于50%。 10%是不可接受的。
此致、
Evan