This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:FCC 认证测试- 1GHz 以上的辐射发射测试

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC256XCQFN-EM, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/985100/cc2564c-fcc-certification-test---radiated-emission-test-above-1ghz

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: CC256XCQFN-EMCC2564

您好!

我们 现在正在处理基于 CC2564C 的模块的 FCC 认证测试、并在 1GHz 以上的辐射发射测试中发现了一个问题。

我们观察到二次谐波频率(4808MHz)下的杂散发射功率、 其中 QP 功率约为65dBuV/m、 AV 功率约为62dBuV/m、AV 功率超过54dBuV/m 的限值 DUT 的工作频率为2402MHz、DH5数据包类型、339数据长度(占空比约为75%)。

我们还进行了传导测试、以在相同设置下获得4804MHz 的传导功率、并与器件型号为 CC256xCQFN-EM 的 TI EVM 进行了比较、结果如下。

我们的模块:-53dBm @ 4804MHz

CC256xCQFN-EM:-49dBm @ 4804MHz

因此、我们研究了 CC256xQFN-EM 的 FCC 测试报告、以了解数据的外观、我们在下面看到了 TI 使用-20dB 占空比校正因数、即10%占空比的数据。

我在这里附上了测试报告。

e2e.ti.com/.../CC256x-QFN-EM-FCC-Test-Report.pdf

问题是、我可以使用此占空比吗? 10%似乎有点小。 如果我使用10%的占空比、它将通过测试、但测试机构告诉我、对于 DH5、它应该大于50%。 10%是不可接受的。  

此致、

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我将对此进行研究、并尽快回复您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    随附的测试报告适用于 CC2564、而不是 CC2564C。

    如果将占空比从75%降低到50%、您是否能够通过?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    不可以、它没有通过、除非我们将其降低到20%或将功率级别降低到13级、即大约0dBm。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    您是否查看了布局? 可以 在此处申请。

    BR、