This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:在小型 GND 平面模块上使用倒置 F 型天线

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/983734/cc2564c-to-use-the-inverted-f-antenna-on-a-small-gnd-plane-module

器件型号:CC2564C

在 GND 平面较小的小型模块上使用倒置 F 型天线是否正常?
但它将焊接在另一个具有较大 GND 层的 PCB 上。

PCB 堆栈是... L1 = 0.5oz、PP 2116= 4.4345、L2 = 1oz …… 总厚度为0.8mm FR4电路板。

具有大 GND 的基板示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、冬季、

    在这种情况下、我们无法评论天线的性能-我的建议是对其进行仿真、并且该配置与50欧姆匹配、并为您的产品提供良好的辐射模式。

    BR、

    Vince