This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC26X2R1:CCS10.1.1不记得定制板

Guru**** 2579035 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/970112/ccs-launchxl-cc26x2r1-ccs10-1-1-does-not-remember-a-custom-board

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
Thread 中讨论的其他器件:CC2652RBSysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

导入新的 host_test 项目、其中我指定:使用自定义板。

从头开始导入 host_test 项目->单击"使用自定义板"->"我保存所有文件"->"重启 CCS"->"PIN 重新定义时出错"、因为 CC2652RB LaunchPad (板)重新出现。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KRS、

    我已指派一位专家进行评论。 我注意到这不会出现在我们常规的 simple_peripheral 项目上、而只是 host_test 的一个问题。 您可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用 simple_peripheral 进行过尝试、但没有发生。 仅与 host_test 一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KRS、

    感谢您将此事提请我们注意。 我也能够在我的设置上重新创建它。 在比较 host_test 的 SysConfig 文件之前和之后、我无法发现任何差异。 我已在内部联系过该团队、并将在收到更新后向您进行更新。

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KRS、

    您能否列出您正在使用的 SysConfig 的哪个版本? 谢谢!

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 SysConfig v1.6.0.1543

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KRS、

    感谢您提供此信息。 我还使用这些信息更新了内部团队。 我将在收到有关可能发生的情况的回复后立即提供更新。

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KRS、

    该团队已为该问题提供了解决方法。 我提交了一个内部 TT、以便在下一个 SDK 版本中修复此问题。 以下步骤介绍了修复您所看到问题的必要步骤:

    -导航至 host_test 的项目规范文件 \examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\ble5stack\host_test\tirtos\ccs\ble5_host_test_cc26x2r1lp_app.projectspec

    -修改 sysConfigBuildOption (第16行):

    • 旧的 sysConfigBuildOption 是:
    sysConfigBuildOptions="--product ${SRC_BLE_DIR}/../../../.metadata/product.json–board /ti/boards/.meta/CC26X2R1_LAUNCHXL 
    • 新的 sysConfigBuildOption (FIX)是:
    sysConfigBuildOptions="--product ${COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR}/.metadata/product.json --compiler CCS" 

    我已经对此进行了测试、并看到电路板现在在选择定制板、保存文件并重新启动 CCS 时成功保存。 如果需要进一步澄清、请告诉我。

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我已经尝试过上述修复(根据我的板进行了调整)、但定制板仍未保存。

    从 文件修改了 sysConfigBuildOptions:

    C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54\examples\rtos\cc2652rb_LAUNCHXL\ble5stack\host_test\tirtos\ccs\ble5_host_test_cc2652rblp_app.projectspec 

    至:

    sysConfigBuildOptions="--product ${COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR}/.metadata/product.json --compiler CCS" 

    全部保存、已保存、但重新启动后电路板消失。

    我是否需要从头开始重新导入 host_test 项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KRS、

    是的、很抱歉不澄清。 确保您启动了一个新的工作区、或者如果您在旧的工作区中工作、则表明您已成功地从工作区中删除了主机测试项目。 使用新的 sysConfigBuildOption 对项目规范进行更改、然后将项目重新导入您的工作区。 然后、您应该会看到、进行更改、保存文件和重新启动 CCS 应该会显示 SysConfig 更改仍然存在。

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在从头开始重新导入项目后正常工作。 (也移至 CCS 10.2和 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_40_00_44)

    一个附带的问题:由于此解决方案使用宏{COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR}、这意味着我一次只能激活一个 SDK? 这会导致问题吗? 由于 ATM、我 并行安装了 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KRS、

    这不应构成问题、因为此宏仅指您在以下工作区中使用的 SDK 路径。 这用于所有 SDK 示例(例如、如果您参考 simple_peripheral 或 simple_central 的 projectspec、它们都使用此宏)。

    此致、

    Jenny