主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE
工具/软件: RF Studio
SDK -> simplelink_cc2640r2_sdk_4_10_00_10
- 我们执行输出功率测试 w.r.t EN 300 328要求。
- Speedometer /仪表组由12V 电源供电、我们通过 RF Studio S/W (由 TI 提供)控制连续传输。 我们使用 TI 调试器作为笔记本电脑(具有射频工作室软件)和速度计之间的接口。
- 通过 RF Studio 设置5dBm O/P 功率时、我们期望在连接在芯片 CC2460的 O/P 上的 UFL 连接器上提供相同的 O/P 功率。
- 请参阅下表、您可以看到在检查2440MHz 和2460MHz 的性能时、以及在 RF Studio 中设置各种 O/P 功率级别时。 我们可以看到、O/P 功率每3dB 下降一次命令就会发生变化、即从-21dBm 到-3dBm 通过 RF Studio 改变功率就会在测量中做出相关的改变。
- 但是、在将功率从-3dBm 更改为+5dBm 时、行为会发生变化(以黄色突出显示)。
频率(MHz) |
2440 MHz |
2460 MHz |
RF Studio Tx 功率级别设置(dBm) |
以 dBm 为单位的测量读数 |
以 dBm 为单位的测量读数 |
-21. |
-28.43 |
-27.52 |
-18. |
-25.82 |
-24.98 |
-15 |
-22.73 |
-22.69 |
-12 |
-20.68 |
20.66 |
-9. |
-18.23. |
-18.27. |
-6. |
15.96 |
-16 |
-3. |
-13.84 |
-13.74 |
0 |
-12.57. |
-12.34. |
1 |
-12.26. |
-11.97 |
2. |
-12 |
-11.69 |
3. |
-11.83 |
-11.51. |
4. |
-11.62 |
-11.26. |
5. |
-11.42 |
-11.06 |
您能不能向我们建议问题的原因是什么?
和
如何从这个问题中克服?
根据 Marelli Spec、我们计划测试2dBm 功率级别设置的样本、但行为不是内联的。