This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:输出功率测试中的问题、与外部 EN 300 328要求

Guru**** 1860330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, ENERGYTRACE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1011754/cc2640r2f-issue-in-output-power-test-w-r-t-en-300-328-requirement

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

工具/软件: RF Studio

SDK -> simplelink_cc2640r2_sdk_4_10_00_10

  1. 我们执行输出功率测试 w.r.t EN 300 328要求。
  2. Speedometer /仪表组由12V 电源供电、我们通过 RF Studio S/W (由 TI 提供)控制连续传输。 我们使用 TI 调试器作为笔记本电脑(具有射频工作室软件)和速度计之间的接口。
  3. 通过 RF Studio 设置5dBm O/P 功率时、我们期望在连接在芯片 CC2460的 O/P 上的 UFL 连接器上提供相同的 O/P 功率。
  4. 请参阅下表、您可以看到在检查2440MHz 和2460MHz 的性能时、以及在 RF Studio 中设置各种 O/P 功率级别时。 我们可以看到、O/P 功率每3dB 下降一次命令就会发生变化、即从-21dBm 到-3dBm 通过 RF Studio 改变功率就会在测量中做出相关的改变。
  5. 但是、在将功率从-3dBm 更改为+5dBm 时、行为会发生变化(以黄色突出显示)。

 

频率(MHz)

2440 MHz

2460 MHz

RF Studio Tx 功率级别设置(dBm)

以 dBm 为单位的测量读数

以 dBm 为单位的测量读数

-21.

-28.43

-27.52

-18.

-25.82

-24.98

-15

-22.73

-22.69

-12

-20.68

20.66

-9.

-18.23.

-18.27.

-6.

15.96

-16

-3.

-13.84

-13.74

0

-12.57.

-12.34.

1

-12.26.

-11.97

2.

-12

-11.69

3.

-11.83

-11.51.

4.

-11.62

-11.26.

5.

-11.42

-11.06

 

您能不能向我们建议问题的原因是什么?

如何从这个问题中克服?

 

根据 Marelli Spec、我们计划测试2dBm 功率级别设置的样本、但行为不是内联的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所观察到的结果来自 CC26xx 器件具有的有限 RSSI 动态范围。

    实际上、CC2640R2F 的无线电敏感度为-97dBm、而 RSSI 动态范围为70dBm。 这会在输入高功率信号时导致某种 RSSI 饱和。 实际上、CC2640R2F 绝不会报告高于-10dBm 的 RSSI。

    如果更清晰、您可以参阅下图。 此图取自 CC2642R-Q1数据表。 但是、可以在 CC2640R2F 上测量相同类型的结果。

    通过在发送器和接收器之间添加信号衰减可以避免此问题。 您还可以使用信号分析器来测量信号。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我没有误认为 RSSI 是 BT 接收器侧的性能标准(但是、我们的问题是发射器放大器的 O/P)。 我可以理解、如果接收器 LNA 的 I/P 处的信号强度大于-10dBm、则接收器输入 LNA 可能会饱和。

     

    但是、根据 EN 300 328测试要求、在产品上执行 O/P 电源测试时、我们会获取与您共享的观察结果。 因此,我无法理解你对我们的问题的答复(因为我们的问题是有关 BT 发射机 O/P 的问题,而答复是指 BT 接收机 I/P)的问题)。

     

    请您进一步提出建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、您好!

    感谢您的回答。

    我假设功率测量是使用 CC26xx 器件作为接收器完成的。 似乎情况并非如此。 很抱歉造成混淆。  

    -您能否指定您正在使用的 SmartRF Studio 的哪个版本? 如果相关、请尝试使用最新版本(请参阅 此处)。

    -确保接收器侧不会发生饱和是一件有趣的事情。 为了验证情况是否如此、您可以在器件和接收器之间添加衰减。

    -在更改 TxPower 时、很高兴看到器件的功耗有一些变化。 为此、您可以使用功率分析仪或具有 EnergyTrace 的 CC26x2 Launchpad。

    我将通知我们的测试专家、看看他们是否可以提供其他意见。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用最新版本的 SmartRF Studio 7 v2.21.0进行配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已要求专家提供帮助。

    请多多包涵。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是预期的、不是问题、请参阅数据表中的图8-9。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、您好!

    需要一些评论和澄清:

    1) 1)您能否确认上表中的数据是在使用天线的时间? 这是辐射数值、不是传导值?

    2) 2) 2)您能否提供设置的图片?

    3) 3)我假设由于输出功率较低而辐射上述值。 请注意、对于 EN 300328标准、您可以执行辐射或传导操作、并添加天线增益。 但是、如果这样做、辐射通常距离1或3m。 看起来正在发生的情况是、正在测量的接收到的数据将关闭、因此您已饱和、但确认测量方法在这里会有所帮助。

    4) 4)您是否有传导数据? 这是将射频信号仅路由到电缆、然后将电缆连接到频谱分析仪进行测量? 当设置为5dBm 设置时、我希望您具有~5dBm 的功率。  

    请帮助确认以上内容、以便我们提供前进方向。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Riz

    请以黄色查找我的评论。

    1.您能否确认上表中的数据是在使用天线时? 这是辐射数值、不是传导值?

    测试是在传导模式下执行的。

    2.您能否提供设置的图片?

    附件

    3.我假设由于输出功率较低而辐射上述值。 请注意、对于 EN 300328标准、您可以执行辐射或传导操作、并添加天线增益。 但是、如果这样做、辐射通常距离1或3m。 看起来正在发生的情况是、正在测量的接收到的数据将关闭、因此您已饱和、但确认测量方法在这里会有所帮助。

    我们将在传导模式下执行测量。 在器件处于连续传输模式时执行测量。

    4.您是否有传导数据? 这是将射频信号仅路由到电缆、然后将电缆连接到频谱分析仪进行测量? 当设置为5dBm 设置时、我希望您具有~5dBm 的功率。  

    先前表中共享的数据是传导数据。 是的、信号通过已知电缆损耗路由到频谱分析仪(电缆损耗在最终结果中得到补偿)。 是的、我们期望值接近5dBm、同时将设置为5dBm。

    谢谢

    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、您好!

    您是否已断开天线连接并仅将信号发送到 COEX 电缆至频谱分析仪? 我不明白为什么将无线电设置为5dBm 时、得到大约-11dBm。 这毫无意义。 您是否与我们分享了原理图? 我们可能需要对此进行审查、以了解为何您具有低输出功率。

    您是否检查了我们的 Launchpad 上的相同设置/配置? 您测量的输出功率是多少?

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Riz

    我已通过邮件向您提供所需的详细信息。

    此致

    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将进行回顾并返回给您。

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此代码、因为它已联机并已解决。

    谢谢、

    Riz