This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:ADC。 高阻抗源。 ADC 中用于采样的同步和异步模式之间的差异。

Guru**** 2545980 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1012690/cc2642r-adc-high-impedance-source-the-difference-between-synchronous-and-asynchronous-modes-for-sampling-in-the-adc

器件型号:CC2642R

ADC。 高阻抗源。 ADC 中用于采样的同步和异步模式之间的差异。

您好!

我们的任务是使用具有尽可能低延迟的软件触发器立即注册来自两个通道的信号。

该电压由标称值为1-10千欧的电阻分压器提供给 ADC 输入。


μs 我们已经在同步模式下执行工作(使用 AUXADC_SAMPLE_TIME_2P7_US)、样本之间的最小延迟大约为11-12 μ s。 μs 将此时间减少到至少5-8 μ s。 在不久的 μs、我们将收到具有 CC2642R 的电路板、并且我们希望将此时间至少缩短至5-8 μ s。 对于 CC2640R2和 CC2642R 芯片中的 ADC、是否没有区别?

为了探讨如何减少两个通道之间的采样时间、我们需要澄清以下问题:
信号转换时间是多久? 在异步和同步模式下、它依赖于什么?
描述中提到、在同步模式下、采样需要预先确定的时间、这适用于具有高阻抗的源。
我们在这里讨论的是什么阻抗范围?
用于捕获 ADC 中的电压的最终电容值是多少? 以估算连续采样之间的最小异步采样时间。
异步运行的短语是什么意思-"此模式允许无抖动采样、但代价是电流消耗增加。" 您是否讨论了流入/流出捕获电容的电流?
同步和异步 ADC 操作的详细区别是什么?


也许,我们收到对上述问题的所有答复不会使我们能够解决这项任务,但我们仍然想处理这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    在同步模式下、采样由 START 信号触发器启动。  采样 一段设定的采样时间后、转换被执行。 另一方面、在异步模式下、ADC 持续采样。 它在  START 信号触发后停止采样并开始转换。

    请像这样思考:

    同步:[TRIGGER]->采样时间->转换

    异步:连续采样 ->[Trigger]->转换。

     

    CC2640R2和 CC2642R2F 的 ADC 均为12位、运行 速率为200ksps 不过、我建议检查数据表上的两个 ADC 特性以了解详情、因为它们在此处显示了一些不同的特性: CC2640R2CC2642R2F

    我将详细介绍您的问题、稍后再介绍一些其他详细信息。

    根据  ADC 的特性、转换时间为50个时钟周期。 同步和异步都是如此、因为它们只在开始触发和采样时间之间的关系中延迟、而不是转换。

    2. 采样时间在编程中使用以下函数进行控制:

    adcEnableSync(#refSource, #sampleTime, #trigger)

    因此、它不是由驱动程序预先确定的、而是在对器件进行编程时预先确定的。 我认为此主题可能有助于说明的阻抗部分:
    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/430107/cc2640-adc-input-impedance/2188666?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=high%252525252520impedance%252525252520adc#2188666 

     仅需说明一下、异步模式不依赖于采样时间。 相反、它会连续采样、并在启动信号触发后切换到转换。 如果您希望使用设定的采样时间、同步模式可能是更好的选择。 但是、我将研究电容值并返回更多信息。

    我希望这些概述信息对您有所帮助!

    此致、

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    对于第三个问题、在寻找连续读数之间的最小采样时间时、您是否 在寻找采样率或采样时间长度? 虽然我找不到电容、但采样率为200ksps (5 uSeconds)。 我还在咨询专家、以了解有关您的第4个问题的更多信息、并将在星期四之前返回。

    此致、

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Beste Aydin。
    即,在异步模式下,可以为两个通道提供200kHz 的采样频率(切换通道的延迟时间+)? 如果每次转换50个周期约为1.1微秒(50/48 MHz),则采样时间约为4微秒。 对吧? 如果是这种情况、那么这就足够了。
    根据电容的大小、我们可以确定条件的最小采样持续时间(源电阻)。
    在不久的将来(1-2周)、我们希望使用具有 CC2642R 的电路板对此进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    首先、我有一些关于异步模式的无抖动方面的信息。 由于采用同步模式的采样在触发信号的上升沿启动、因此采样可能与 ADC 时钟不同步(导致抖动)。 另一方面、使用异步模式的采样总是会发生、并且只在触发信号的上升沿停止。 因此、它可以与 ADC 时钟同步、并且无抖动。 但是、由于它始终在进行采样、因此需要增加电流消耗。 我希望这对您有所帮助!

    接下来、我想做一些澄清。 200ksps 是采样率、决定了每单位时间有多少个可用样本。 它不是采样的总持续时间。 采样的总持续时间由您控制、方法是在同步模式下设置采样时间或在异步模式下检测触发器。 转换时间不包括在此时间段内。 此外、根据 ADC 特性(之前已链接)、它指定了一个用于转换的24MHz 时钟以及50 个时钟周期。

    此致、

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beste Aydin。
    非常感谢您提供的信息解答、它确实有助于您理解。 上面提供的链接提到了容量值、因此我的所有问题都得到了解答。
    这仍然是一个实践问题。 稍后,如果可能,我将注意到我在这个问题上在这个问题上取得的成就。
    ps/如果您有任何其他信息或评论、您认为这些信息或评论可以更全面地揭示此主题、例如关于标称容量的信息或评论、请在此处添加、因为此类信息对其他用户也很有用。