This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:MSP432P401R

Guru**** 2605275 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, CC2650, EK-TM4C123GXL, CC2640, CC2650STK, BOOSTXL-EDUMKII, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1010394/launchxl-cc2650-msp432p401r

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件: MSP432P401RCC2650EK-TM4C123GXLCC2640CC2650STKBOOSTXL-EDUMKIIBLE-STACK

我正在使用 MSP432P401R 和 launchxl-cc2650处理 OAD_firmware_update

这些套件是否支持 OAD 组合  

我按照 OAD 固件更新项目说明进行了操作

我使用项目链接中提到的固件文件刷写了 cc2650

但是、从那时起、LaunchPad cc2650不再工作、也不会显示在我的移动蓝牙连接或 ti 蓝牙应用上

我认为主要问题是 launchpad cc2650的 OAD 固件  

是否有人可以使用 launchpad cc2650 (launchxl-cc2650)为 OAD 项目附加正确的十六进制文件?  

 在 ti 站点中搜索过它、但我发现的大多数文件都用于其他版本的 cc2650  

另外还详细介绍了如何将麦克风示例等其他项目与 OAD 项目合并  

请紧急帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdallah:

    [报价 userid="489879" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1010394/launchxl-cc2650-msp432p401r "]这些套件是否支持 OAD 组合 [/报价]

    我可以将您的帖子发送给合适的团队、您能否确认:您是否将 CC2650MODA BoosterPack 连接 到 MSP432板? 如果这不正确、请更正我。

    [引用 userid="489879" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1010394/launchxl-cc2650-msp432p401r "]我使用项目链接中提到的固件文件刷写了 cc2650

    出于与上述相同的原因、您能否向我展示您所引用的项目链接?

    [引用 userid="489879" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1010394/launchxl-cc2650-msp432p401r "]任何人都可以使用 launchpad cc2650 (launchxl-cc2650)为 OAD 项目附加正确的十六进制文件[/quot]

    这取决于您使用的硬件。 如果您还可以通过链接将此信息发送到您安装的 SDK、我将能够提供相应的建议。

    作为 MSP432演示提供的固件与典型的 CC2650 SDK 略有不同(请参阅此处的版本说明)。 我怀疑这不是您从中检索固件的 SDK、因此请澄清这些详细信息、我将能够将您的帖子转发给合适的人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 MSP432P401R 与 cc2650 launchpad rev 1.1.2搭配使用(launchxl-cc2650)、而不是 cc2650 moda BoosterPack  

    使用此链接的 IAM  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALtMiZOPMEva3JwoT-MgPw__kmPly-e__LATEST

    我希望有人将支持 OAD 的固件与 cc2650 launchpad rev 1.1.2搭配使用 MSP432P401R

    请注意、我使用的是智能闪光灯 v2  

    使用之前提到的硬件加载固件更新所需遵循的说明的正确链接 移动 Android 应用简单的入门版或 msp432 ble 固件更新程序  

    因为我已经搜索了很多、几乎找到了任何可以帮助的东西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdallah、

    我已将您的帖子分配给正确的团队、以进一步帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、该示例是在 cc2650 moda BoosterPack 上构建和测试的、我们无法在 launchxl-cc2650上提供固件。 您可以根据需要尝试将其移植。

    在本例中、您使用 MSP432的原因是什么? 因为您可能能够使用 BLE-STACK 中的固件。 您还可以考虑使用 CC26x2等较新的器件 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、请确保没有示例可以使用 MSP432P401R 和 launchxl-cc2650进行无线下载  

    我是一个乞丐、自己将其作为一个主题项目、下周的截止时间很短  

    我有 MSP432P401R、并启动 XL-cc2650、同时也启动了 EK-tm4c123gxl

    是否有使用 OAD_firmware_update 组合或甚至使用其中一个套件的示例

    只需使用 OAD_firmware_update launchxl-cc2650、我就可以使用它自己的 MSP432P401R、原因是它的示例库是 麦克风等丰富的示例和比 hello world 更先进的东西、我计划使用它们来进行花式设计 显示 OAD 更新已完成  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LAUNCHXL-CC2650

    我能否使用任何简单链接移动应用在芯片上加载固件更新 cc2650 launchpad rev 1.1.2 (launchxl-cc2650)

    我是一名初学者、除了按照示例说明操作之外、别指望我做任何事情

    请紧急帮助我的主题项目截止日期是下周  

    如果有特殊固件应刷写到 cc2650、请附加该固件  

    或有关如何在芯片上加载固件更新 launchxl-cc2650的示例链接、请附加  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在论坛中搜索主题帖以开始使用 CC2650 (请 参阅此处)

    之后、我建议查看 BLE 堆栈(在 docs 文件夹中)中的 OAD 指南。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乌普普普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已查看用户指南、其中需要2个 cc2650、并且只有一个芯片  

    它还介绍了如何使用2个套件和 PC 加载 cc2650  

    但是、我希望使用移动应用程序只使用一个套件来执行加载固件更新、原因就是这样 我现在有了  

    是否可以使用 simplelink starter 或 pro 等移动应用或任何 simplelink 应用来执行 oad_firmware_update 我尝试了一些他们与 cc2650连接的应用、但我找不到提供 A A 的方法 hex 文件、例如(hello world)项目、以便应用程序可以更新 cc2650  

    这样的项目是可能的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdallah、

    您可以尝试单独使用  CC2650的 BLE_STACK v2.X 中的 OAD 固件(减去 MSP432)。 然后、您可以导航到 SDK 安装目录的 docs 文件夹(对于我来说、如下所示: ,您可以在其中找到 CC2640 BLE OAD 用户指南。 在第5章中、您将找到有关如何在 SDK 中运行开箱即用演示的指南。

    从这里、您可以添加外设或连接到 MSP432、并通过 BLE 连接发送数据。 该器件的最佳示例是 sensortag (www.ti.com/.../CC2650STK)。 SDK 中 examples\cc2650stk\sensortag 下的工程将向您展示传感器数据如何通过 BLE 连接传输。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdallah、

    请不要重复发布帖子、因为这只会延迟我们的回复时间。 我已将您的较新帖子与此帖子合并、我们将继续在此主题/问题中为您提供支持。 目前、我们的工作负载非常高、由于休假、我们的资源有限。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉给您带来不便、但我认为它的不同设置可能是另一个问题

    非常感谢您的帮助  

    现在、我成功使用 IOS simple link starter 应用对 cc2650 launchpad launchxl-cc2650进行片上更新  

    我尝试将打印应用程序打印到 LCD 、但很遗憾、cc2650不会在显示屏上打印任何内容

    我使用的是 boostxl-edumkii、因为屏幕与 cc2650 launchpad 兼容

    请注意、我使用的 OAD 应用程序由 IOS 上的简单链接启动应用程序支持  

    默认情况下、它在更新 cc2650后会显示 LCD 服务、这意味着 OAD 更新 成功、但 boostxl-edumkii 的屏幕不会显示任何数据、只是白屏  

    此应用是否需要另一个显示屏  

    是不是要让它在 boostxl-edukii 上运行

    您提到过的用户指南、我可以使用它通过移动应用程序或完全使用它来执行负载更新 不同、仅适用于使用 btool 的 PC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdallah、

    [引用 userid="489879" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1010394/launchxl-cc2650-msp432p401r/3744477 #3744477"]我尝试将打印应用程序连接到 LCD ,但很遗憾,cc2650不会在显示屏上打印任何内容
    Unknown 说:
    是否仍然可以使其在 boostxl-edumki[/quot]上运行?

    您将需要修改可能的代码、以确保 CC2650正确配置为与 boostxl-edukii 板配合使用。 您必须查看电路板的硬件原理图是否兼容。 我不确定这个 Booster Pack 与 cc2650的"即插即用"是如何实现的。 如果您使用的是 BLE-STACK 中的固件、我认为这种支持不是开箱即用的。

    [引用 userid="489879" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1010394/launchxl-cc2650-msp432p401r/3744477 #3744477"]用户指南中提到了我可以使用它通过移动应用程序或完全不同的应用程序来执行 OAD 更新,并且只能使用 btool 与 PC 配合 使用

    本指南提到了 BTOOL、但您也应该能够使用移动应用程序执行 OAD。