主题中讨论的其他器件: MSP432P401R、 CC2650、 EK-TM4C123GXL、 CC2640、 CC2650STK、 BOOSTXL-EDUMKII、 BLE-STACK
我正在使用 MSP432P401R 和 launchxl-cc2650处理 OAD_firmware_update
这些套件是否支持 OAD 组合
我按照 OAD 固件更新项目说明进行了操作
我使用项目链接中提到的固件文件刷写了 cc2650
但是、从那时起、LaunchPad cc2650不再工作、也不会显示在我的移动蓝牙连接或 ti 蓝牙应用上
我认为主要问题是 launchpad cc2650的 OAD 固件
是否有人可以使用 launchpad cc2650 (launchxl-cc2650)为 OAD 项目附加正确的十六进制文件?
在 ti 站点中搜索过它、但我发现的大多数文件都用于其他版本的 cc2650
另外还详细介绍了如何将麦克风示例等其他项目与 OAD 项目合并
请紧急帮助