This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:32kHz 无晶振模式下的致命错误。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1013073/launchxl-cc26x2r1-fatal-error-in-32-khz-crystal-less-mode

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

我们正在努力使我们的设计采用无晶体模式、从而从内部 RC 振荡器获取低频时钟。

我计划使用 CC26X2 Launchxl 板测试 32kHz 无晶振模式。

根据 TI 参考 dev.ti.com/.../custom-hardware.html ,我进行了更改,并且生成过程成功。但在单击下载和调试过程后,显示错误。

您是否有任何提示、在哪里查找原因?此问题与尝试在具有32kHz 晶体的 CC26X2 LAUNCHXL 板中实现32kHz 无晶体模式有关 、还是  由于步进错误而导致的问题?


期待您的回应、

此致

ASD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ASD、

    请问您使用的是哪个 SDK 版本?

    如果启用了 SysConfig、您能否验证 HF 和 LF 时钟源的配置方式? 此设置应位于 SysConfig > TI devices > Device configuration 中

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速响应。

    我使用的是 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_40_00_44。

    我还使用禁用 的 SysConfig 程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试使用我们的开箱即用示例(启用 SysConfig)运行测试、并让我知道它是否适合您?

    谢谢、此致、