请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1 Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
我们正在努力使我们的设计采用无晶体模式、从而从内部 RC 振荡器获取低频时钟。
我计划使用 CC26X2 Launchxl 板测试 32kHz 无晶振模式。
根据 TI 参考 dev.ti.com/.../custom-hardware.html ,我进行了更改,并且生成过程成功。但在单击下载和调试过程后,显示错误。

您是否有任何提示、在哪里查找原因?此问题与尝试在具有32kHz 晶体的 CC26X2 LAUNCHXL 板中实现32kHz 无晶体模式有关 、还是 由于步进错误而导致的问题?
期待您的回应、
此致
ASD