This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:对 TX 功率变化持怀疑态度

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1012039/cc2652rb-skeptical-of-tx-power-change

器件型号:CC2652RB

从我读取的所有内容中、该代码都应该起作用。 当 器件作为外设连接时、我有一个电流为1mV/uA 的外部 uA 表。 在我勾选这些案例时、功耗根本不会改变、这是可疑的。

case 0:
	HCI_EXT_SetTxPowerCmd(HCI_EXT_TX_POWER_MINUS_20_DBM);
	break;
case 1:
	HCI_EXT_SetTxPowerCmd(HCI_EXT_TX_POWER_MINUS_10_DBM);
	break;
case 2:
	HCI_EXT_SetTxPowerCmd(HCI_EXT_TX_POWER_0_DBM);
	break;
case 3:
	HCI_EXT_SetTxPowerCmd(HCI_EXT_TX_POWER_5_DBM);
	break;
default:
	break;

我从未注意到过任何凭经验测试传输强度的情况、但现在我有相当可靠的证据表明没有发生任何情况。 我缺少什么吗? 这使用的是 SDK 4.40.00.44。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我的理解、您将在启用广播后更改 TxPower。

    TxPower 应在启用广播之前进行更改。

    在打开广播之前、您是否可以在更改 TxPower 的地方运行新测试?

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是、我上面的方法允许 TxPower 在"实时"或器件开始/开始广播后进行更改。 有可能吗? 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、在广播时不能更改 TxPower。 您需要关闭广播、更改 TxPower、然后重新打开广播。

    此致、