请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652RB 从我读取的所有内容中、该代码都应该起作用。 当 器件作为外设连接时、我有一个电流为1mV/uA 的外部 uA 表。 在我勾选这些案例时、功耗根本不会改变、这是可疑的。

case 0: HCI_EXT_SetTxPowerCmd(HCI_EXT_TX_POWER_MINUS_20_DBM); break; case 1: HCI_EXT_SetTxPowerCmd(HCI_EXT_TX_POWER_MINUS_10_DBM); break; case 2: HCI_EXT_SetTxPowerCmd(HCI_EXT_TX_POWER_0_DBM); break; case 3: HCI_EXT_SetTxPowerCmd(HCI_EXT_TX_POWER_5_DBM); break; default: break;
我从未注意到过任何凭经验测试传输强度的情况、但现在我有相当可靠的证据表明没有发生任何情况。 我缺少什么吗? 这使用的是 SDK 4.40.00.44。