This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:Cc2564初始化失败

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1011848/cc2564-cc2564-initialization-failed

器件型号:CC2564

尊敬的先生:

  Cc2564开发遇到以下问题:

 偶尔可以使用 TI 官方网站软件程序成功初始化 Cc2564b。

   一般原因是什么?

 2.CC2564B VDD_ IN 在规格中为1.7V - 4.8V。 该范围内的电压是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是自己的定制板、还是 TI EVM 套件? 如果您使用的是自己的电路板、您是否曾尝试在 TI EVM 上运行相同的初始化步骤并查看是否遇到相同的问题?

    此致、

    Michael