请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 尊敬的先生:
Cc2564开发遇到以下问题:
偶尔可以使用 TI 官方网站软件程序成功初始化 Cc2564b。
一般原因是什么?
2.CC2564B VDD_ IN 在规格中为1.7V - 4.8V。 该范围内的电压是否正常?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.