你(们)好
我们拥有基于 LAUNCHXL-CC1352P 的带电源块的定制板和基于简单外设的应用、
我们的问题是、一些电路板开始消耗过多电流、直流/直流输出产生纹波。
我们尝试使用空项目来消除软件原因、结果相同。 默认情况下启用 DCDC。
芯片修订版本:CC1352P1F3修订版本:E
SDK:4.40
直流/直流输出上的纹波(1-2个不同的电路板、3个峰放大)



电流消耗(平均电流从~30uA 上升到2-3 mA)、由于问题导致的周期性消耗~2.5ms IPEAK 19mA

什么原因会导致一些电路板在一段时间后开始出现这种行为?
谢谢!