This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:内部 DCDC 上的 CC1352P 纹波

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1007577/cc1352p-cc1352p-ripple-on-internal-dcdc

器件型号:CC1352P

你(们)好

我们拥有基于 LAUNCHXL-CC1352P 的带电源块的定制板和基于简单外设的应用、

我们的问题是、一些电路板开始消耗过多电流、直流/直流输出产生纹波。  

我们尝试使用空项目来消除软件原因、结果相同。 默认情况下启用 DCDC。

芯片修订版本:CC1352P1F3修订版本:E

SDK:4.40

直流/直流输出上的纹波(1-2个不同的电路板、3个峰放大)

电流消耗(平均电流从~30uA 上升到2-3 mA)、由于问题导致的周期性消耗~2.5ms IPEAK 19mA

什么原因会导致一些电路板在一段时间后开始出现这种行为?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    您能否围绕直流/直流组件共享电路板布局? 不正确的接地回路可能会导致不理想的行为、因此最好先验证布局是否良好。 然后再进行更多调试。
    素食主义者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、素食主义者 、我很高兴您的回答、

    此处:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不是很好!  

    请访问 www.ti.com/lit/pdf/swra640 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直流/直流电容和芯片之间的接地连接似乎并不理想。 直流/直流组件应尽可能靠近芯片、以实现理想性能。  您可以在硬件配置和 PCB 设计注意事项应用手册的第4.7节中阅读更多内容:
    https://www.ti.com/lit/an/swra640e/swra640e.pdf

    您为什么添加了47uF 电容器?

    素食主义者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你说得对、我们错过了。 我们的直流/直流组件远离直流/直流引脚。

    在我们的项目中、我们长时间使用20dB 的低功耗、峰值为100mA 时的平均功耗为~30uA。 但我们的电池杆菌允许10mA 持续电流和50mA 峰值电流。 因此、我们在 VDDR 中添加了一个可选的47uF 电容、以防万一。 我们应该删除它吗?

    2.如果我们使用全局 LDO 模式、我们必须向 VDDR 引脚提供多少标称和峰值电流。 我们应该预期的效率损失是多少?

    感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为47uF 电容器在这里不应该成为问题。  

    GLDO 在较高电流下的效率应约为93.3%、但在较低电流下会下降。 您无需为 VDDR 引脚提供任何电流、因为内部 GLDO 将负责处理此电流、除非您要使用外部稳压器模式。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GLDO 效率取决于输入电压。 如果 VDDS 为3.3V、则效率永远不会高于50%。 93%的效率是 VDDS = 1.8V 时的理论最大值。 如果这是电源电压、则在外部稳压器模式下运行更有意义。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fredrik、没有提供所有正确的信息。  

    素食主义者