This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:参考设计文档中存在差异

Guru**** 2422350 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1160571/cc1352p7-discrepancy-in-reference-design-documents

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件: CC1352P

大家好、

我已经缩小了用于 BLE 中央应用的 CC1352P7 MCU 的范围、因为该模块还集成了 PA、可在+20dBm 时实现更好的范围。

有人可能会问为什么只坚持使用 CC1352P7? 原因是这是目前 TI.com's 库存中唯一提供的 MCU。

在介绍适用于 CC1352P 系列 MCU 的参考设计时、我观察到了这一点。

  1. LP-CC1352P7-4 Launchpad 的参考设计具有 CC1352P7和射频电路、该电路只能输出+10dBm 输出、对于仅 TX 也是如此(参考-图像 A)
    1. 要在+20dBm 条件下将 CC1352P7用于 BLE 而不是+10dBm 条件下、需要在原理图中进行哪些更改? 给出了20dBm 的 BOM 更改、但该表与原理图不匹配。 (随附图像和 BOM)  e2e.ti.com/.../MCU077A_2D00_LP_2D00_CC1352P7_2D00_4-_2D00_RevA_5F00_BOM.xlsx
    2. 此外、LP-CC1352P7-4的可用文档在原理图和 BOM 之间存在很大差异(上图随附)。 标识符和值与大多数无源器件不匹配。
  2. LAUNCHXL-CC1352P-2的参考设计 具有 CC1352P1F3RGZ 和射频电路、可输出+20dBm 输出
    1. +20dBm 输出的射频电路能否与 CC1352P7配合使用?
    2. 我还比较了 LAUNCHXL-CC1352P-2 LP-CC1352P7-4 (PA 表)中的+20dBm 电路、这两个原理图的值不匹配。

总之、LP-CC1352P7-4的原理图和 BOM  根本不匹配 PA 优化表(在原理图中提供)、这会引起混淆、因为要实现+20dBm 输出、应遵循其中的哪一个。  

我请求 TI 团队为我提供有关  LP-CC1352P7-4的正确文档、以便我能够继续进行+20dBm 定制板的设计、因为我们在12月推出了产品、并且文档中的差异已经为我们浪费了大量关键时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LP-CC1352P7-4在出厂时已组装好针对2.4GHz 10dBm Tx 功率进行了优化的组件。

    您突出显示的表格还包含针对2.4GHz 20dBm Tx 功率进行优化的组件值、但您需要移除10dBm 预装组件并组装适合20dBm 的新组件。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rafael

    感谢您的参与。
    我知道、我需要移除预组装的组件并组装表中提到的组件、以实现+20dBm 的运行。

    还有一件事需要您的输入、我注意到大多数无源器件的尺寸为0201。 当我为 CC1352P7定制 PCB 时,是否可以在射频迹线中使用0402而不是0201尺寸的组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于尺寸不同、恐怕匹配值会发生变化。 主要原因是较大器件及其焊盘的寄生电感和电容会导致变化、从而对性能产生负面影响。 它们是否足以使您的系统停止工作? 可能不是、但您将获得不同的性能数据、例如 Tx 功率、Rx 灵敏度和可能更大的功耗。

    要重新匹配设计、必须具有射频设计经验并能够使用测试设备和试验室、这些测试设备和试验室可在内部或通过第三方顾问完成。

    此致、

    拉斐尔