请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件: CC2642R、 CC2652R
您好!
由于存储器问题、我在移植到最新 SDK 时使用 SDKv1.40执行的基于片外 OAD 的简单外设应用程序无法正常工作。 使用最新的 SDK、我们只能执行小型应用。 有时会发生 IOS 蓝牙连接和 IOS 蓝牙特性读取和写入等问题。 20KB RAM 在使用最新 SDK 时太小。 那么、是否有针对具有更大 RAM 的 CC2640R2F 变体的任何计划。
-kel