This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:是否有计划使用具有更大 RAM 的 CC2640R2F?

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2642R, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1001071/cc2640r2f-any-plans-for-cc2640r2f-with-bigger-ram

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC2642RCC2652R

您好!

由于存储器问题、我在移植到最新 SDK 时使用 SDKv1.40执行的基于片外 OAD 的简单外设应用程序无法正常工作。  使用最新的 SDK、我们只能执行小型应用。 有时会发生 IOS 蓝牙连接和 IOS 蓝牙特性读取和写入等问题。 20KB RAM 在使用最新 SDK 时太小。 那么、是否有针对具有更大 RAM 的 CC2640R2F 变体的任何计划。

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克尔

    目前、我们没有计划发布具有更大 RAM 的 CC2640R2F 型号。 抱歉。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2640R2F 采用更小的封装、是 可穿戴设备或蓝牙标签等小型蓝牙外设的理想选择。 现在、如果我们使用最新的 SDK、我们可以执行基本的蓝牙应用、例如向智能手机发送传感器数据。 如果我们添加 OAD 、则会遇到内存问题。 在这种情况下、建议使用具有更大闪存和 RAM 的 TI BLE MCU、例如 CC2642R 和 CC2652R。 但是、CC2642R 和 CC2652R 的7x7mm 尺寸封装不适用于小型蓝牙外设。 从 SDKv2.20一直到最新的 SDK 版本、都是如此。

    -kel