This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:有关 BIM 的问题

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/999573/cc2652p-question-regarding-bim

器件型号:CC2652P

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

我们开发基于 CC2652芯片的产品。
在开始时、我们采用了"simple_peripheral_oad_offchip"示例和"bim_offchip"示例。

我对这两个示例之间的连接以及如何正确构建它们和闪存有疑问。 我在 SDK 文档中找不到任何相关信息。

1.每次构建主应用程序后是否需要构建 BIM?BIM 是闪存存储器中完全独立的部分、100%不会中断闪存的任何部分?

2.据我了解、对于正确的刷写过程、我需要首先实现 BIM.HEX、然后实现应用程序 OAD_BIN 文件?

3.您可以向我发送一个示例视频或文章,说明如何使用片外应用正确构建和刷写 BIM offchip?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    1 - BIM 非常独立。 它存储在闪存中、但不使用 BLE 堆栈。 每次修改其他项目时、没有理由重新编译它。 (是片外 OAD 的存储器布局)

    2-确保遵循我们文档(此处)中所述的程序

    3-我们没有任何视频,但我们有一 个很好的 SimpleLink Academy 实验 :)

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    非常感谢您对这些问题的答复。

    此致、

    Danilo