Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB
您好!
你好。
我们的客户在 CC2652RB 上工作、他们有以下问题:
"我的问题是 VDDS = 3V 时 CC2652RB 模拟引脚上的最大输入电流。
在当前情况下、通过10K 上拉电阻器施加5V 电压=>意味着2V 过压(5V-3V)至10K => 0.2mA 输入电流。 如果 输出电流和输入电流之间存在对称功能、我应该预期限制为4mA、在这种情况下、0.2mA 应该是不超过最大额定值的安全电流:是不是这样?"
感谢您的日常帮助。 始终保持安全。
此致、
Cedrick