This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:有关 CC2652RB 模拟输入上最大输入电流的问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/992277/cc2652rb-question-about-the-maximum-input-current-on-the-cc2652rb-analog-inputs

器件型号:CC2652RB

您好!

你好。

我们的客户在 CC2652RB 上工作、他们有以下问题:

"我的问题是 VDDS = 3V 时 CC2652RB 模拟引脚上的最大输入电流。
在当前情况下、通过10K 上拉电阻器施加5V 电压=>意味着2V 过压(5V-3V)至10K => 0.2mA 输入电流。 如果 输出电流和输入电流之间存在对称功能、我应该预期限制为4mA、在这种情况下、0.2mA 应该是不超过最大额定值的安全电流:是不是这样?"

感谢您的日常帮助。 始终保持安全。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我认为这应该是好的。 数据表中的表8.15.6.1 显示了4mA 时 GPIO 引脚的高/低电平、因此我认为 为模拟引脚提供4mA 也是安全的。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    你好。 感谢您的支持。

    我们的客户对此提供了反馈。 请参阅下面的内容。

    "感谢您的答复、但此时会出现一个相关问题:
    当 VDDS = 3V 时、当我向模拟引脚施加0.2mA 的源电流时、我可以在此类引脚上测量3.4V、我认为这是 ESD 输入保护二极管…的限制效应
    在8.1段“绝对最大额定值”、“ADC 输入电压”(启用了电压调节)的数据表中,明确表示允许的最大电压为 VDDS。

    现在,如果我可以获得高达4mA 的电流,那么这里报告的最大电压值应该被解释为“建议”,而不是“绝对最大额定值”!
    我们正在生产医疗设备、我们可以肯定、在某些情况下、我们不会对模拟输入引脚施加过大的应力。

    请您澄清一下吗?"

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    抱歉、我误解了这个问题。 客户回答正确。 它们不应 在引脚上施加比 VDDS 更多的电压。  

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    感谢您的观看。

    我有一个关于此查询的后续问题。 我们感谢您在这方面提供进一步的帮助。 请参阅他的以下答复。

    非常感谢您的回复,但我希望更好地理解这种情况,因为我认为数据表中缺少信息。

    CC2652RB 在 VDDS = 3V 时供电。
    即使在 DIO_29处配置为 ADC 模拟输入的5微安(5V 至400K 电阻)、我也可以在此引脚处测量3.4V 电压。

    现在、如果数据表中的 TI 只是在未指定电流限制的情况下报告电压限制、那么必然的后果是、即使 ADC 输入引脚中的电流为5微安、器件也可能会承受应力或损坏!!

    我很难理解这一点、我想知道原因:由于输入保护二极管无法承受5微安的直接极化、可能会发生雪崩过程…μ m ?
    例如、在 MSP430系列中、TI 指定了此类电流:二极管输入电流=+/- 2mA。

    如果可能、我希望得到一个完整的答案、而不是数据表中已经写入的内容。
    "

    期待您的意见。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    感谢您提供更详细的信息。 我认为您可能使用的器件不正确、或者我可能无法正确理解您的设置。 我相信您告诉我的是、您要将一个400K 电阻器与 ADC 输入串联、在其上施加5V 电压、并在400K 电阻器之后和 ADC 输入之前测量3.4V 电压。 在数据表中、它将 ADC 的输入阻抗列为大于1 M Ω、这是合理的。 根据您的计算(在400Kohm 电阻器上为5-3.4 = 1.6V -> 0.4mA 4uA 电流-> ADC 的阻抗=输入电压/输入电流= 3.4V/0.4mA = 3.4V/4uA = 0.85MOhm (近似为1MOhm)

    这不是使用设备的正确方法。 您不应在电源和器件之间放置一个电阻器。 该器件的内部电阻(非常高)将决定流入该器件的电流量。

    限制输入电压的正确方法是使用分压器。 您可以使用10kOhm 范围内的电阻器将输入信号的最大5V 衰减到 VDDS 施加的最大3V。 您的并联电阻器必须是另一个电阻器的1.5倍才能获得低至3V 的5V 信号。 电阻值越低、精度越高、但电流越高、电阻值越高(误差越大、电流越小)。

    如果这样做、器件接收到的电流量应为

    I_TOTAL = 5V /(10000 +(15000 || 850000))= 202.1 uA

    I_CC2652 = 202.1 uA * 15000/(15000 + 850000)= 3.5 uA。

    虽然我目前还没有 ADC 的最大输入电流规格、但我已经在内部询问过、我将为您提供最大的便利。 话虽如此、我非常相信它能够处理该系统可产生的最大3.5uA 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    你好。 感谢您的详细答复。

    我收到了我们的客户对此的回复。 请参阅下文。

    "您好、非常感谢您的详细回复!
    我想澄清一下、这是一种测试设置配置、以便验证即使在4uA 的电流下、我也能在 ADC 输入端获得3.4V 的电压。 顺便说一下、1.6V 超过400K => 4uA、而不是0.4mA。
    问题很简单:这种情况对器件有压力吗?

    如果答案是肯定的:如果您能向我解释为什么使用4uA 电流时可以不简单地说“因为数据表报告的 ADC 输入端的最大电压= VDDS”就可以对器件施加压力,我将不胜感激。

    如果答案是否:这是一个安全电流、4uA、40uA、400uA、…μ A ? 此外,在这种情况下,数据表是不准确的,因为它会混淆 ADC 工作输入电压,保持在线性区域,避免明显饱和,并具有绝对最大额定值。
    对于 ADC 输入限制,必须考虑上述同一个 AMR 表中两行报告的内容:任何数字引脚上的电压,包括模拟功能的 Dios = VDDS +0.3V?
    祝你度过美好的一天!
    "

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    感谢您对我的计算进行了更正。

    我认为这里的问题是客户查看 ADC 的方式。 ADC 上施加了电压、由此产生电流、而不是产生电流。 客户不应故意将电流拉入 ADC 引脚。 由于我们对电压施加限制、并且 ADC 的阻抗大于或等于1 M Ω、因此我们知道电流也将受此电压限制的限制。 因此、只要您的电压低于 VDDS、您的电流也是安全的。

    我知道这可能是一个不满意的答案、但我无法真正为您提供单个电流值、因为它将取决于所使用的 VDDS。 假设您使用3.3V 的 VDDS、则电流限制为3.3V/(ADC 的输入阻抗)= 3.3V/1MOhm = 3.3uA。 但这首先来自电压限制。  

    我们的验证 团队已对引脚进行了测试、电压略高于3V VDDS 电源、但由于 ADC 上的内部电路、他们犹豫是否要验证引脚是否在 VDDS + 0.3V 电平下运行。 我与我们的设计团队合作、看看是否有任何有关 ADC 电流限制的其他相关信息、如果我了解更多信息、我会告诉您、但我确实认为这就是您进行有效和安全设计所需的一切。

    不需要