This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:SmartRF 闪存编程器不能识别带有 cC2650MODA 的定制板

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/995201/cc2650moda-smartrf-flash-programmer-doesn-t-recognize-custom-board-with-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!

我正在尝试使用 SmartRF Programmer 2 v1.8.2和 CC2650 LaunchPad 来构建具有 CC2650MODA 的定制板。  

我收到错误消息:"当我将 USB 电缆连接到 LaunchPad 时、无法识别支持的器件。

我可以看到 nRESET 为高电平、TCK 切换、TMS 切换。

注意:我能够使用相同的设置对 CC2650MODA BoosterPack 进行编程。  我已检查我的电路连接是否与 BoosterPack 上的连接相匹配。

下面是我的原理图和 BoosterPack 原理图的比较:

我尝试执行"强制批量擦除"并获取以下控制台消息:

>使用4引脚 cJTAG 启动对目标的访问:XDS-L1003317。

>创建 XBAL 对象失败:调试接口已锁定。

>XBAL EB 指针为空。

>创建设备对象失败。

以下是在通过 BoosterPack 将 USB 连接到 LaunchPad、然后连接定制板时的 nRST、TCK、TMS、TDO 的示波器图。  TMS 的下降沿被用作触发器。

首先连接 BoosterPack:

然后、在连接自定义电路板的情况下:

非常感谢您提出的任何调试建议!

Jim