Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650
Thread 中讨论的其他器件: CC2650
您好!
我正在尝试使用 SmartRF Programmer 2 v1.8.2和 CC2650 LaunchPad 来构建具有 CC2650MODA 的定制板。
我收到错误消息:"当我将 USB 电缆连接到 LaunchPad 时、无法识别支持的器件。
我可以看到 nRESET 为高电平、TCK 切换、TMS 切换。
注意:我能够使用相同的设置对 CC2650MODA BoosterPack 进行编程。 我已检查我的电路连接是否与 BoosterPack 上的连接相匹配。
下面是我的原理图和 BoosterPack 原理图的比较:
我尝试执行"强制批量擦除"并获取以下控制台消息:
>使用4引脚 cJTAG 启动对目标的访问:XDS-L1003317。
>创建 XBAL 对象失败:调试接口已锁定。
>XBAL EB 指针为空。
>创建设备对象失败。
以下是在通过 BoosterPack 将 USB 连接到 LaunchPad、然后连接定制板时的 nRST、TCK、TMS、TDO 的示波器图。 TMS 的下降沿被用作触发器。
首先连接 BoosterPack:

然后、在连接自定义电路板的情况下:

非常感谢您提出的任何调试建议!
Jim